This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1A256:支持 ARM7TDMI 的最新版本 CCS 是什么、例如 TMS470R1x?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592637/tms470r1a256-what-is-the-latest-version-ccs-to-support-arm7tdmi-such-as-tms470r1x

器件型号:TMS470R1A256

您好!

10年前开发的当前产品在其控制板上使用了 TMS320VC5471ZHK。 它是一个多核 DSP、包括一个 C54 DSP 和一个 ARM7TMDI MCU。 在 TI 网站中、不建议在新设计中采用。 原始软件是在 Windows XP 计算机上的 Cygwin 上开发的。 当前计划是将软件从 Windows XP 上的 Cygwin 移植到 Windows 7计算机上的 CCS。 您是否知道 TMS320VC5471ZHK 的 CCS/CS 的最新版本? 或者是否有移植软件的建议?

支持 C54x 的 CCS 的最新版本为 CCSv5.5。

我遇到的困难是移植 TMS320VC5471ZHK 中 ARM7TDMI 的代码。 TMS470R1x 还具有 ARM7TDMI。 TMS470R1x 与 TMS470MF*****不同 ,它具有 ARM cortex-M3。 我的问题是:支持 ARM7TDMI 的最新版本 CCS 是什么,例如 TMS470R1x?


谢谢、


Gansheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gansheng、

    我已将其转发给 CCS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gansheng、最新版本的 CCS 仍然支持 ARM7。

    谢谢

    Ki