This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AEC-AER 电信库

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602902/am5728-aec-aer-telecom-library

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

您好!

我不确定这是否是正确的论坛、但由于它与 Sitara SoC 相关、我将在此处发布。

与 AEC-AER 电信库相关的 C66x 内核使用的库版本

C64x+或 C674x。

Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请安装 AEC-AER 的 C674x 版本以与 C66x DSP 内核配合使用。 虽然 C66x 内核与 C64xp 和 C674x 内核向后兼容、但 C674x 代码将具有 C64xp 版本中不存在的浮点优化。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prabhu
    尝试一下。 我使用的是 TMDSEVM572X EVM。

    将来是否有为 C66x 内核编译库的计划?

    Tushar Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、没有将 AER-AEC 移植到 C66x 的计划。