This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM8168 DSP 上的 HEVC 主配置文件编码器用户指南

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592751/hevc-main-profile-encoder-user-guide-on-dm8168-dsp

大家好

我需要 DM8168 DSP 上 HEVC 主配置文件编码器的用户指南。 我可以在大家的帮助下、在 C6678上获取 HEVC 主要配置文件编码器、但是... 这对我来说是另一个问题。

请帮帮我。

谢谢。

Beich Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看此链接:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    这是您想要的吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita
    感谢您的回复。

    但您的链路是 C6678的 HEVC 编码器。 我已经有了这个。 我要寻找的是 DM8168 DSP 的 HEVC 编码器。
    请帮帮我。

    谢谢。
    Beich Klaus。