This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM642:接收 DSP 到主机的中断重复、并且使其无效

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601868/tms320dm642-receive-dsp-to-host-interrupt-repeatedly-and-unsuccessful-to-deassert-it

主题中讨论的其他器件:TMS320DM642

您好!

我有一个基于 TMS320DM642的定制 PCI 板、并且尝试通过 Pinta 信号中断主机。 在主机端、我有一个64位 Windows 7、我使用内核模式驱动程序(在我的例子中为 Jungo WinDriver)来访问 PCI 内存映射、IO 端口和处理中断。 我可以访问 DSP 存储器和 PCI 寄存器。

有一个部分是 DSP 应中断主机。 为此、我将 RSTSRC 的 INTREQ 位置位、然后接收中断、但在 主机重复接收。

问题是、我无法将其取消置位、并且在主机软件崩溃或整个系统挂起之前收到中断、我别无选择、只能重新启动。

如果 是 HSR 端口、我尝试通过设置 RSTSRC 的 INTRST 位或 INTSRC 位来取消中断、但这些方法显然都不起作用。  

我在这里是否缺少任何内容? 如果有人给我一些建议,我会很感激。

谢谢、

Arash

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arash、

    请查看以下链接:
    e2e.ti.com/.../426680

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev,

    此链接是否也适用于我使用的处理器? 因为 它是关于 DM816x 的。

    此致、

    Arash