请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 客户问题:
我们在通过 UART 传输 DMA 时遇到问题 、描述如下:
环境:
我们 使用的是 Sitara 处理器 AM3356。
问题详细信息:
尝试通过 UART (2和4)实现 DMA、并在与 UART 进行收发时由 UART 的内部事件触发向 DMA、一段时间后 DMA 随机停止从 UART 传输数据、但 UART 会继续接收字节。
我们的问题:
我们需要一些技术建议、以了解可以检查哪些内容、 可能是什么问题、我们是否应该考虑已知问题或勘误表?