This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:缺少 wl1271-nvs.bin

Guru**** 2542120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592783/linux-wl1837mod-missing-wl1271-nvs-bin

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

我使用由具有 imx6和 wl83xmod wifi 的 variscite 提供的 dart-MX6模块

运行时

ifconfig wlan0 up

iw dev wlan0 scan | grep ssid


没有发生任何事情

我运行了命令

dmesg | grep wl

输出-->
[2.944723]   WLAN-en-regulator:正在禁用
[5.118379]   wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl1271-nvs.bin failed with error -2
[5.208997]   wl18xx_driver wl18xx.0.auto:返回到用户帮助程序
[5.622483]   wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[5.642471]   wlcore:已加载
[5.644610]   wlcore:驱动程序版本:R8.6_SP1
[8.625959]   wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.237
[8.737739]   wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.70)
[8.755924]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[60.611266]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):WLAN1:链路未就绪

目录/lib/firmware/ti-connectivity 中缺少文件 wl1271-nvs.bin,我 无法在任何地方找到该文件,您能否为我提供该文件