This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:U-boot s_init 函数

Guru**** 2584105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601548/am4376-u-boot-s_init-function

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:AM4378

我尝试使用 JATG 为 AM4378定制板加载 u-boot、方法是参考以下 URL。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_uboot_linux_debug_with_ccsv5

在上面的链接中、解释了在"board/ti/AM335x/"下的 board.c 中的 s_init 函数中设置断点。

我找不到用于设置断点的 AM4376的 s_init。 我使用的是 Ubuntu 2016。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查 arch/arm/cpu/armv7/am33xx/board.c 是否具有它、并且您能够按照建议添加断点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享您正在使用的 u-boot 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Makefile 文件中的 U-boot 版本详细信息。


    版本= 2016

    PATCHLEVEL = 05

    子电平=

    EXTRANSITION =

    名称=


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。