This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 CSK (IPNC_RDK_3.9.0)启动问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592742/dm388-dm388-csk-ipnc_rdk_3-9-0-boot-up-issue

器件型号:DM388

尊敬的先生:

 我们 为客户生产了采用 IPNC_RDK 3.8的 DM388 MP。

我们计划为内核4.4升级新的 SDK。

使用这些映像后 、我将从 SD 卡引导。

我得到了该误差。

----------------------------------

U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
尝试从 MMC2引导
----------------------------------

它在 MLO (spl)阶段停止(Announce_boot_device (spl_boot_list[i]);) 、并且不跳转到 u-boot.img。

即使我运行"make sysall"来重建映像、结果也是一样的。

1. sudo ./mksd-ti81xx.sh /dev/sdb /home/dm388/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/MLO/home/dm388/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/u-boot.img/home/dm388/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/dm38x-csk.dtb/home/dm388/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/uImage/home/dm388/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/filesystem_DM388_FULL_FEATURE.tar.gz

2. 我跟踪源代码。

我可以看到最终的调试消息-> PUT ("[SK]CHECK point 1\n");(在这里停止仍是不合理的。)

如果我添加 "goto OK1"、 则在 tera 术语中看不到任何调试字符串。 这很奇怪。

void board_init_r (gd_t * dummy1、ulong dummy2)

#ifdef CONFIG_SPL_Board_init
放置("[SK] spl_board_init check\n");
   SPL_board_init();
#endif

PUT ("[SK] board_boot_order\n");
   Board_boot_order (spl_boot_list);
   对于(i = 0;i < array_size (spl_boot_list)&&
         SPL_BOOT_LIST[i]!= BOOT_DEVICE_NONE;i++){
      Announce_boot_device (spl_boot_list[i]);
      放置("[SK]check point 1\n");
      转至 OK1;
      if (!spl_load_image (spl_boot_list[i]))
      {
         PUTS("[SK]中断状态\n");
         中断;
      }
   }
放置("[SK]检查\n");
   if (i == array_size (spl_boot_list)||
      SPL_BOOT_LIST[i]= BOOT_DEVICE_NONE){
      PUES ("SPL:无法从所有引导设备引导\n");
      hang();
   }
确定1:
PUT ("[SK] spl_image.os\n");
   switch (spl_image.os){
   Case IH_OS_U_boot:
      调试("跳转到 U-Boot\n");
      PUT ("跳转到 U-Boot \n");
      中断;
#ifdef CONFIG_SPL_OS_BOOT
   Case IH_OS_Linux:

我认为跳转 u-boot.img 进入 MLO (spl)级应该没有问题。

你有什么建议吗?

此致、

S.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种硬件? DM388 CSK 还是任何其他 DM388板?

    此外、请确认您在构建自己的映像之前已尝试过预构建的二进制文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    MLO/SPL 通常位于内部 SRAM 中、而 u-boot 位于外部 DDR 存储器中。 请检查您的 DDR 存储器是否正确。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用我们的 DM388板。

    我弄错了。  它需要在 MLO (SPL)级中设置 ARM PLL 和 DDR 时序。 (不是 U-Boot 级。)

    我现在要检查它们。

    谢谢!

    S.K.