This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:多 USB 批量端点

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601067/ccs-tms320c5517-multiple-usb-bulk-endpoint

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

对于我正在工作的应用、我需要设置2个批量端点。 我使用的是 C5517。

应用程序将有一台 PC 通过 USB 电缆与嵌入式板(使用 C5517)通信。

我该怎么做? 是否有用于批量通信的 CSL?  

是否有适用于 PC 的驱动程序示例?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    请看一下 CSL 3.07示例 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\USB\CSL_USB_IntcExample. 这使用多个端点。 也请查看 DMA 和轮询示例。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    感谢您的建议! 在哪里可以找到 USB 主机工具?

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、
    由于许可限制、您必须联系当地的 TI 代表以获取该工具。

    Lali