This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:无法安装 IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592693/linux-dm388-unable-to-install-ipnc-rdk-csk-3-9-0-linux-x86-install-bin

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

我已经下载了 IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin、但尝试执行时它会崩溃。  调用为:

。 IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin 和

(我必须将其放在后台,否则它会在失败时崩溃。)  以下是失败消息:

bash:xrealloc:./../../bash/lib/sh/zmapfd.c:76:无法分配1073741888字节(分配2150154240字节)

尝试安装之前运行的'free -m'输出为:

                                   缓存的已用可用共享缓冲区总数
MEM:         8078      2272      5806         0       559      1338

因此、似乎我有足够的可用存储器来适应分配。

一个潜在的问题是、说明我必须运行"64位 Linux Ubuntu 14.04或更高版本"、出于各种原因、我实际上运行的是"64位 Ubuntu 12.04"。  有一些物流问题妨碍我升级。  如果有必要,我将解决这些问题,但我希望确认,这样做很有可能解决我的问题,而不是其他问题。

--编辑----

事实证明、我早就安装了 Linux、我忘记了我运行的是32位版本。  32位时、我只能寻址4GB。  其中一些内容包含处理文本等、只剩下3GB 的空间可以进行 malloc。  在2 GB 上的另一个 GB 的 malloc 已经将我置于限制之上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您也可以在 Ubuntu 12.04上安装、但它必须是64位版本。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    有关先决条件、请参阅此 wiki 页面。 processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    它应在12.04 Ubuntu 中工作。 但是、它始终在 Ubuntu 14.04上进行测试、从未在12.04上进行过测试。


    谢谢