This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:在不到24小时的时间内、来自 TPPSS 的 ASI 输出发生故障

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602258/tms320dm8168-asi-out-from-tppss-failing-within-less-than-24h

器件型号:TMS320DM8168

您好!

几年前、我们开发了基于 DM8169处理器的广播 HD 编码器。 当时、我们遇到了 TPPSS 模块 ASI 输出端口的问题。 输出在24小时内出现故障。  当时我们被告知 DM8169 TPPSS 输出接口中存在硬件错误。 为了解决这个问题、我们使用 了一个多通道音频串行端口将 TS 数据从 DM8169传输到外部 FPGA、我们在那里设置了时间戳并输出 ASI 信号。  

是否有针对该问题的补丁版本、因此无需使用外部组件来生成稳定的 ASI 输出? 我们能否收到 TPPSS 源代码和驱动程序、以便我们可以处理它?

谢谢、

卢博  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lubo、

    不、我认为没有发布任何有关 DM8169 TPPSS 模块的补丁(软件或硬件)、至少我从未听说过这种情况。

    我在最新的 DM816x Linux 内核代码库(PSP 04.04.00.02)中进行了搜索、但我找不到对 TPPSS 的支持、因此我可以感到 DM8169上没有 TPPSS 的驱动程序/源代码。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

     传输数据包处理器子系统(TPPSS)仅包含在 DM816x 器件的 DM8169模型中、它主要是传输层、通过 为其提供具有正确时间戳的适当缓冲器来满足 ISO/IEC 13818要求。 TPPSS 接口更像是定时输出。 它有一个27MHz 定时器自由运行。 TS 数据包以时间戳提供给 TPPSS 模块。 当自由运行的定时器模块与 TS 数据包时间戳的数据匹配时、TPPSS 模块会在其引脚上发送数据。 问题似乎在于计时器和时间戳的压缩。

    我们还尝试实现 TS AES 解扰器传输数据包处理器子系统用户指南、该功能也由 TPPSS 执行、该功能在器件数据表和 传输数据包处理器子系统用户指南中进行了介绍。

    如果没有 TI 提供的源代码和驱动程序、我们就无法调试和实施解扰器。

    谢谢、

    卢博  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢博、

    [引用 user="Lyubomir Trayanov"]如果没有 TI 的源代码和驱动程序,我们就无法调试和实施解扰器。[/quot]

    您是否意味着您有某种 TPPSS 固件(二进制文件)、并且您需要该固件的源代码? 如果是、从何处获取该固件?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的系泊 Pavel

    我们确实有多个二进制文件、其中一个是 TI 根据 NDA 提供的、并与传输数据包处理器子系统一起提供的
    用户指南以及 Ittiam 提供的更新版本。 这两个二进制文件都有问题、需要外部组件来解决。 如果没有驱动程序和源代码、也无法实现 TS 解扰等新功能(在数据表和用户指南中公布的功能)。

    谢谢、
    卢博
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lubo、

    DM8169数据表标记为"TI 机密–保密协议限制"。 我怀疑 TPPSS 用户指南、二进制文件和源代码也是如此。

    我没有 TPPSS 二进制文件和源代码、但即使我有它们、我也无法通过公共论坛向您提供它们。 您应联系您当地的 TI FAE /代表并申请 TPPSS 源代码(如果 TI 内部有此源代码)、并从 TI FAE 处获取源代码(首先签署 NDA 协议)。

    此致、
    帕维尔