This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM335x 的时序参数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592534/linux-am3352-the-timing-parameters-of-am335x

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的 Sirs:

我看到    了7.1.1时序参数和电路板布线分析的 SPRS717 、以及 AM335x TRM (焊盘控制寄存器的 spruh73g.pdf))

“如果需要 ,可以使用缓冲器等外部逻辑硬件来补偿任何时序差异。”  我不理解以下两点

1 哪一个信号分离被缓冲?  

2 当 I SET SLEWCTRL 位为0时(快速模式)。 压摆率的值是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]1缓冲哪一个单一 shoud? [/报价]
    您需要缓冲不符合 IBIS 模型的信号、如数据手册中所述:
    "本数据手册中指定的时序参数值不包括电路板布线的延迟。 作为一种良好的电路板设计实践、必须始终考虑到这种延迟。 可以通过增加或减少此类延迟来调整时序值。 TI 建议使用可用的 IO 缓冲器信息规范(IBIS)模型来正确分析时序特性。"

    [报价]当我将 SLEWCTRL 位置为0时(快速模式)。 压摆率的值是多少? [/报价]

    您需要检查相应外设的时序特性、如数据手册中所述、请参阅第7.2至7.15节。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTC_PORz 和 PORz 的上升时间有哪些要求? 我没有找到任何关于这些的解释。