This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI-GC320-测试编译和上传

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592286/compiler-ti-gc320-test-compilation-and-upload

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我是 Ubuntu 和 AM572X 的较新版本。

但我在本论坛中阅读了以下文章:

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/473705/1702391?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ti%20gc320%20test#1702391

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/556950/2038120?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=gc320%20test#2038120

我仍然很困惑如何在 Ubuntu 中编译 galRunTest2.c 并将其上载到 AM572X。

从哪里可以获得 UnitTest 样片和 SDK ( \ti-5.0\graphics-ti-gc320-test\SDK )的完整文档或规格?

提前感谢!

此致、
Bossun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 AM572X 的较新版本、现在我想知道 ti-gc320-test/SDK 中的 API。
    http://git.ti.com/graphics/ti-gc320-test

    当我在 /UnitTest/units/gal2D/blit/BitBlit/001/001.c 中跟踪代码时、我看到越来越多的函数、例如 gcodd_XXXX、我不知道如何使用。
    那么 、有任何 文档可以为我提供帮助吗?

    提前感谢!

    此致、
    Bossun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../2051482
    e2e.ti.com/.../2024102

    这是您想要的吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有帖子的第一个链接。
    我想知道构建大型项目的"步骤"。
    从哪里可以获得 UnitTest 样片和 SDK (\ti-5.0\graphics-ti-gc320-test\SDK)的完整文档或规格?

    此致、
    Bossun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bossun、
    可以通过设置少量环境变量来构建 gc320测试、但不建议采用这种方法。 您需要从 SDK 构建 Yocto filessytem、然后可以修改测试源文件。

    GC320 API 指南未公开,因此除使用这些 API 的测试用例外,gc320 API 上没有可用的信息。
    您能给我详细介绍一下您的用例吗?

    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramprasad、
    感谢您的回复、我将尝试构建 Yocto 文件系统。
    我想通过使用 gc320 SDK 显示监视器来进行简单的图像处理。
    但为什么 gc320 API 不会公开?

    请注意、

    Bossun