This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DK-TM4C129X:支持 SSL 或更安全的基于以太网的 TCP/IP 通信

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592558/rtos-dk-tm4c129x-support-for-ssl-or-more-secure-communication-over-tcp-ip-with-ethernet

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们是否可以使用 TI-RTOS 通过以太网接口支持 SSL 或更安全的 TCP/IP 连接?

在具有 DK-TM4C129X 板的 TI-RTOS 上是否有任何内置支持?

我看到很少有文章使用 TI-RTOS + WolfSSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们与 Wolf 建立了合作伙伴关系。 TI-RTOS 产品中有 SSL (实际上是 TSL)示例。 有关 SSL 的支持和详细问题、您需要联系 Wolf。 注意:该示例适用于 TM4C129E Crypto Connected LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    由于微控制器版本的原因、实施 wolf SSL 是否有任何限制?
    我们使用的是 Tiva TM4C129XNCZAD 微控制器。