This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:Deinterlace DM368

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566502/linux-tms320dm368-deinterlace-dm368

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

大家好、

我已将去隔行算法 v2.0从 IPNC RDK 复制到 DVSDK 4.02。

应用程序还在 High Profile 中使用 JPEG 编码器和 H264编码器。

内核在进入 h264编码器的 VIDENC1_Process 后重新启动。

我正在连接调试 logse2e.ti.com/.../DebuGCrashing.txt

谢谢、此致

Apurv Padole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将其移至 DM3x DaVinci 视频处理器论坛。

    此致、
    Yordan