This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:节点和云9

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603163/linux-am4379-nodejs-and-cloud9

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

您好、论坛、

您能建议我安装节点和云9的方法吗

我尝试了 opkg install cloud9和类似的 nodejs、但不幸的是、它返回错误。 我是否可以遵循一个指南?

此致

-Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与器件无关、因此请将其移至 Linux 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    尝试在 OE Build 系统中烘烤 Cloudd9和 nodejs、然后 软件包安装到您的目标。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAM 当前正在下载 CCS6的离线版本、但我的版本与您链接的文档上的版本不同

    我不想在 CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz 上找到 CCS6.2.0.00050_linux.tar.gz、我希望这不是问题、或者我必须严格下载 CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz 吗?

    如果答案是我必须下载确切版本,在哪里可以找到存档??

    此致
    -Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您必须下载确切的版本。