This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:如何设置特权模式

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567493/ccs-processor-sdk-am437x-how-to-set-privileged-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Code Composer Studio

问题与 ARM 是通过编译器初始化(_c_int00)在用户模式下设置的相关。 这会阻止应用程序更改 dCAN_raminit 寄存器的值。 要更改该寄存器、必须在特权模式下设置 Arm。  如何设置特权模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把您的帖子移至相关器件论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK? Linux 还是 RTOS?