This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Yocto meta-processor-sdk linux-processor-sdk 配方问题

Guru**** 2081090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567744/linux-am5728-yocto-meta-processor-sdk-linux-processor-sdk-recipe-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

最近发布了一个 Linux-processor-sdk_4.4.bb 编译问题

e2e.ti.com/.../564893

我认为解决方案应该是这样的。 我们可以解决这个问题吗?

diff --git a/apege-kernel/linux-processor-sdk_4.4.4.bb b/apege-kernel/linux-processor-sdk_4.4.bb
索引9be9e1d.5311091 100644
-- a/apotes-kernel/linux-processor-sdk_4.4.bb
++ b/apes-kernel/linux-processor-sdk_4.4.bb
@@-66、7 +66、7 @@ kernel_DEVICETREE_dra7xx-hs-evm ="${kernel_DEVICETREE_dra7xx-evm}"
 kernel_DEVICETREE_am57xx-evm ="am57xx-beagle-x15.dtb am57xx-beagle-x15-revb1.dtb\
                                am57xx-evm.dTB am57xx-evm-reva3.dtb \
                                am571x-idk.dtb am571x-idk-lcd-osd.dtb am571x-idk-lcd-osd101t2587.dtb \
-                               am572x-idk.dtb am572x-idk-lcd-osd.dtb am572x-idk-lcd-osd101t2587.dt"
+                               am572x-idk.dtb am572x-idk-lcd-osd.dtb am572x-idk-lcd-lcd-osd101t2587.dtb am572x-idk-pru-ex-uio.dtb"
 kernel_DEVICETREE_am57xx-hs-evm ="${kernel_DEVICETREE_am57xx-evm}"
 kernel_DEVICETREE_OMAP3 ="OMAP3-beagle.dTB OMAP3-beagle-xm.dTB OMAP3-beagle-xm-ab.dTB OMAP3-evm.dtb OMAP3-evm.dtb OMAP3-evm-37xx.dtb AM3517-evm.dtb"
 kernel_DEVICETREE_AM3517-EVM ="AM3517-EVM.dtb"

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    建议的解决方案似乎是合理的-更改脚本中.dTB 文件的名称。

    BR
    Tsvetolin Shulev