This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:热复位后看门狗是否复位?

Guru**** 2583195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602811/tda2sx-is-watchdog-reset-after-warm-reset

器件型号:TDA2Sx

看门狗是否在热复位后复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、看门狗定时器在热复位后复位。 请查看 TRM 章节22.4.1.1看门狗定时器特性。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题:

    1)您能否帮助我确认   在 RESETN (焊球编号为 E23)引脚  保持激活状态时是否启用了看门狗?

    2)您能帮助我确认 在热复位后是否启用了看门狗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ROM 代码是第一个运行的软件、使用看门狗作为其自身用途(超时引导器件)。 请参阅 TRM 中的初始化部分并运行'Watch'搜索。

    ROM 代码成功切换至初始自举代码后、会禁用看门狗、以便用户代码可以按照自己的要求完成并使用看门狗。

    如果 ROM 未成功引导、看门狗将继续复位器件。

    此致、

    STAN