This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:"针对 u-boot &quot 的 relation()和 board_init_r ();

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567945/linux-am3352-relocation-and-board_init_r-for-u-boot

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

 在 u-boot 源代码中,u-boot 的哪个文件 relation()和 board_init_r()中? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于 u-boot 重定位、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../409970

    对于 boar_init_r ()、请见 common/board_R.C

    此致、
    Yordan