This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2X 系列处理器是否同时支持10台摄像机

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602842/tda2sx-does-tda2x-series-processors-support-10-camera-in-at-same-time

器件型号:TDA2Sx

我们正在为 ADAS AVM 360环视项目选择强大的芯片。 我们注意到、TDA3 / TDAECO / TDA2X 似乎是相当大的器件。 通过研究数据表和参数滤波器进行了几天的调查后、我们最终选择了 TDAASX、因为有大量的摄像头系统设计用途。 今天,我们发现这与我们的想法不同。 在我们的脑海中、我们本以为 TDA2X 可以同时支持多达10个摄像头输入。 但是、从引脚分配表中、一些所需的并行输入引脚将被其他引脚占用。 现在问题出现在这里:

处理器是否能够真正支持10个摄像头?

在我们的问题中、我们意味着它可以允许多少人同时允许它?

内置 VIP 的设计目的是什么? 要切换10个摄像机和管道视频队列?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 ISS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bright Wang、

    TDAxx 类器件提供多种接收(多通道)视频的选项。 在 TDA2x 上、正如您正确地指出的、VIP 用于接收多个通道的视频。

    可以同时接收10个视频通道、但其他一些接口功能会丢失/减少。 由于 SoC 上的引脚数量有限、因此会进行多路复用以提供不同的连接选项。

    根据产品需求/产品描述、我们可以分析可行性并提出选项。 我可以请求您谈谈为您提供支持的 TI FAE 吗?

    此致、
    Sujith