This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:AR0330 + IPNC 3.9评估板

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592476/dm385-ar0330-ipnc-3-9-evaluation-board

器件型号:DM385

大家好、

我们需要测试 DM385 +AR0330 + IPNC 3.9。

AR0330 + IPNC 3.9是否经过测试?

我们可以从何处获取用于 测试 AR0330 + IPNC 3.9的评估板?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    默认情况  下,IPNC RDK 3.9.1支持带有 AR0331传感器的 DM38x 摄像机入门套件(CSL)(www.ti.com/.../tmdscsk388)。  但是 AR0330传感器文件已就位,未经验证。  

    摄像机详细信息- https://www.leopardimaging.com/Aptina.html , LI-CAM-AR0331-324-1.8。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil