This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:tftp 服务器出错

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592566/66ak2h14-error-in-tftp-server

大家好、

我想从 tftp 服务器获取内核。 我配置 tftp 服务器,但当我写入以下命令时:

  • setenv serverip
  • setenv name_uboot
  • 保存

一切都很好、但当我写这个时:

  • 运行 get_uboot_net

出现如下错误:

我应该如何解决此错误?

原因 我使用了调制解调器显示的此 IP,是否正确使用此 IP?

最好的 regaeds

Matin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matin、

    用于 我使用了调制解调器显示的此 IP、是否正确使用此 IP?[/QUERP]

    您需要使用主机 PC 的 IP。
    您还需要确保主机 PC 和设备属于同一网络、并且两者都配置为使用静态 IP 或 DHCP (主机 PC 是服务器、您的主板连接到该服务器并从 DHCP 服务器获取 IP)。

    此致、
    Yordan