This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x

Guru**** 2583205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602120/tda3-tda3x

器件型号:TDA3

您好,

如果我们需要连接2个摄像头(2个 VIP 输入或2个通过 MIPI-CSI2接口进行优化的视频输入),我们需要检查 SoC 管理数据的能力。

 为了查看我们是否有限制、我们必须检查哪些块/步骤?

谢谢你。

BR、

密海 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、


    为什么不对所有四个通道使用 CSI2? CSI2支持多达4个通道的捕捉。
    VIP 还可用于捕获两个通道、它与显示屏进行引脚多路复用、因此显示屏将受到限制。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    独立如果我将使用1、2、4个 CSI-2通道、我的问题与 DSP 的内部配置有关。
    我必须考虑哪些模块,以及在哪里查找限制、
    当然、如果 CSI-2与 VIP 相比、我们可以使用一些不同的模块。

    我将检查 TRM 文件、但对我来说、如果只检查受影响的正确块、将会很有用。

    此致、
    密海 H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    你在干什么?

    TDA3x 上的 CAL/CSI2接收器无法实现 VIP 的某些功能(例如动态缩放、颜色转换)。 这些功能可通过 TDA3x 的 ISS 来实现。 我不确定您是否正在使用 VIP 的上述功能。 这两个接口(VIP/CSI2)都有其自身的优势。

    如果您可以列出所需的功能(或您所使用的 VIP 功能),我们可能会推荐相应的方法来实现相同的功能。

    我请求您查看 TRM 中 CAL (用于 CSI2接收器)和 VIP 的方框图、以确定功能。

    此致、Sujith