This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:Ramoops

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592527/processor-sdk-am437x-ramoops

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

如果发生任何可在之后访问的崩溃、我希望将内核日志消息保存在 RAM 中。 我尝试在  无图中启用 PSTORE、PSTORE_CONSOLE、PSTORE_PMSG、但没有帮助。 /sys/kernel/debug/.中没有任何 pstore 目录

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 fs/pstore 中的 Kconfig 文件:
    配置 PSTORE_RAM
    三态"对 RAM 缓冲器进行日志紧急/操作"
    取决于 PSTORE
    取决于 WAS_IOMEM
    取决于 FUST_MEMBLOCK
    选择 Reed_Solomon

    因此、也尝试启用 PSTORE_RAM。

    此致、
    Yordan