This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:SPI 闪存支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603002/am3358-spi-flash-support

器件型号:AM3358

我选择的是 AM3358的 SPI 闪存、可以在其中引导 MLO 和我自己的固件代码。 AM3358支持哪些 SPI 闪存 IC 或制造商?

以下是 Windbond Electronics 的 AM3358是否支持的产品?

P/N: W25Q128FWPIG

说明: IC 闪存128MBIT (16MB x8) 104MHZ 8WSON

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x TRM Rev. P 的第26.1.8.6.1节列出了 SPI 闪存要求。您选择的器件必须符合这些要求。 没有支持的设备列表。