This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:基于 Linux 的低成本处理器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603120/linux-linux-base-low-cost-processor

主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

 我想为我的项目开发基于 Linux 的低成本平台、而不是 Linux。

能不能有人推荐我最适合 Linux 映像的处理器/UC。

我的要求是小尺寸 LCD ~3"、SPI、I2C、USB2.0、Fifi 速度大约 为450MHz。

所有组件都不能是 BGA 封装。

如果有任何开放源码设计可供参考、请提供"我"链接或任何材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilesh、

    您可以从具有开放源码 Linux 发行版(处理器 SDK)的各种 TI 处理器中选择折叠式。 请访问以下产品列表:
    www.ti.com/.../products.page
    您可以在每个处理器的产品页面上找到可用的 Linux 版本。 例如(am3358):
    www.ti.com/.../toolssoftware

    BR
    Tsvetolin Shulev