This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DK-TM4C129X:Task_Params 结构到任务的持久性

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592588/rtos-dk-tm4c129x-persistence-of-task_params-structure-to-tasks

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:TI-RTOS

使用 task_create 函数创建任务后、我可以将 Task_Params 区域重复用于另一个任务创建或函数、还是在创建任务后该内存区域被任务引用?

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以重复使用它。 参数中所需的所有内容都被复制到内部 Task_Object (返回的 Task_handle 指向该对象)中。