This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:"U-boot 控制台消息"

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566897/linux-am3352-u-boot-console-messages

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

  在自定义的 BoneBlack 板 SPL 和内核控制台消息中显示,但 u-boot 控制台消息和 u-boot 终端不知道如何为 u-boot 配置控制台 ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应在 include/configs/AM335x_evm.h 中使用正确的 consol 索引(与内核使用的 UART 相同):
    "console=ttyO0、115200n8\0"\

    您能否提供引导日志?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    引导日志:

    U-Boot SPL 2016.05-00118-gabc6b2a-m脏(2017年1月17日- 12:53:42)
    四个 AM335x_SPL_Board_init ****
    行:255,函数:am33xx_spl_board_init
    4·0****
    Magiuc:3996341674
    姓名:A335BNLT
    尝试从 MMC1引导
    SPL 四颗星_START_UBoot ****
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本3.12.10-g11c7460 (Mistral@CPU349)(gcc 版本4.8.4 (Uubuntua/Linaro 4.8.4-2u6)
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器:通用 AM33XX (平展器件树)、模型:TI AM335x BeagleBone
    [0.000000] CMA:CMA:9e000000保留24 MIB
    [0.000000]内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000] PERCPU:嵌入式8页/CPU @c0c56000 s9024 r8192 d15552 u32768
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129280
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=PARTUUID =00000-02 RW rootfstype=ext4 RT
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:483488K/521216K 可用(5506K 内核代码、563K rwdata、1744K rodata、376K init)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc071cfdc (7252 KB)
    [0.000000] init:0xc071d000 - 0xc077b340 (377KB)
    [0.000000] .data:0xc077c000 - 0xc0808e00 (564KB)
    [0.000000] .bss:0xc0808e08 - 0xc08421dc (229KB)


    U-boot 控制台消息未出现。
    如何解决此问题??

    此致、
    Ravikiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是基于 BoneBlack 的定制板。
    UART3用于引导控制台。