This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:正在处理 MDIO PHY 链路状态中断

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602407/tci6638k2k-processing-mdio-phy-link-status-interrupt

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我们希望  "实时"处理以太网 PHY 链路状态变化时的中断

根据 Keystone 1G 以太网用户指南、在  寄存器 LINKINTRAW 或 LINKINTMASKED 中设置 PHY 链路状态中断标志。

寄存器 LINKINTRAW 或 LINKINTMASKED 中设置的中断 是否以任何方式馈送到任何中断控制器中、例如 CIC 或 Corpac INTC。

也就是说、我们想知道是否可以在不访问(轮询) LINKINTRAW 或 LINKINTMASKED 寄存器的情况下以 HW 方式获得该中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享您在设备上运行的软件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 PDK K2HK 4.0.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiha、

    由于 K2K 器件的复杂性、映射中断是一个多步过程。  首先、您需要在相应的外设用户指南中识别所需的中断(您已经完成了)、然后查看器件数据表(如果您没有该中断、请在 TI.com 上搜索 SPRS836D)。  第6.3节中的表格将显示连接到中断控制器(ARM 或 DSP)的每个中断源。  一旦您知道了这个映射、就可以在 ARM 或 DSP 中对中断控制器进行编程来处理它们。  您似乎希望此中断映射到可能正在运行 Linux 的 ARM。 我不熟悉 Linux 功能来设置它、因此我无法为您提供帮助。  但您的问题的答案可在数据表的第6.3节找到。  如果可以连接中断、则会在这些表中列出中断。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有其他信息、请告知我们、以便我们可以关闭机票。

    谢谢、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要其他任何东西。 谢谢你。