This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748的固件升级策略

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592350/tms320c6748-firmware-upgrade-strategy-for-c6748

器件型号:TMS320C6748

问题来源字段:

 

我正在与客户合作进行 C6748设计。  软件架构师将再次回答 有关固件升级策略的一些问题,我希望获得一些有关客户问题的支持!

 

固件升级通过专有协议通过串行接口完成。 固件作为一系列命令与固件映像的一部分进行传输。

如果由于断电而导致固件升级中断、系统将保持正常运行、并且可以重新启动固件升级。

 

我们看到实现这一目标的几种可能性:

 

使用次级引导加载程序、该引导加载程序决定从两个映像闪存存储器位置中的哪个位置加载

-次级引导加载程序可以执行必要的 AIS 命令来执行 ROM 引导加载程序通常负责的所有段填充、CRC 校验等

-次级引导加载程序在生产过程中刷写、在固件升级过程中不会更改

-次级引导加载程序选择两个映像位置之一

-通常只有一个存在、另一个应该为空(不以 AIS 幻数开头)

-如果存在两个图像,其中一个可能不完整/无法正常工作

-查找第一个正确的图像(CRC?) 并从该引脚引导

-可以使用 UART 打印诊断程序

- Starterware 使用辅助引导加载程序(http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAPL138_StarterWare_Booting_And_Flashing)(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Quick_Start_Guide_StarterWare_01.20.XX.XX_%28supports_C6748%29)

 

2.在闪存中修补 AIS 脚本

-这很难、AIS 脚本唯一可以做出的基于决策的跳转是验证 CRC 命令

-始终有一个点、您必须擦除闪存以写入不同的值、其中 AIS 脚本暂时无法正常工作

 

3.使用 AIS 跳转命令执行可能影响引导并在之后返回引导加载程序的函数

-我看不出 ROM 引导加载程序会受到什么影响

AISgen 似乎生成了 AIS 脚本,这些脚本使用此构造来调用在 L2 RAM 中加载的函数

 

第1点似乎是最实用的解决方案。

 

问题:我们是否同意或可以建议其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们同意以下分析:使用次级引导加载程序是固件升级的推荐方法、这提供了使用 UART 日志记录的附加调试控制、ROM 引导加载程序不提供该日志记录、还为用户级次级引导加载程序提供了完全控制。

    n`t、使用修补或利用现有 ROM 函数的其他两种方法提供了调试和用户级灵活性来管理引导流程。

    我们有一个使用 SBL 的基于 SPI 的固件更新的参考实现、但这仅支持使用 COFF 二进制文件的音频客户、但可用于参考:
    processors.wiki.ti.com/.../DA8xx_Boot_Sequence

    请注意、在引导 SBL 后、您不限于使用使用 AIS 格式的映像、您可以按照 Starterware 的建议使用 out2rprc、或使用标头规划二进制文件来指示段的加载地址和大小(请参阅 C6000编译器中的 hex6x 工具文档)。

    Starterware 中的 SBL 已经实现了基于 UART 的日志记录和映像副本、因此这是一个很好的起点。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    很棒...非常感谢...如果有进一步的问题、现场/客户会直接在这里发帖...