This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:tcpEcho 示例编译器错误

Guru**** 2589225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592370/rtos-tm4c1294kcpdt-tcpecho-example-compiler-errors

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我无法编译 tcpEcho 示例工程。

1.使用 Resource Explorer 将项目从 TI-RTOS 导入到 IDE 中,用于 TivaC - V:2.16.00.08->开发工具-> EK-TM4C1294XL->网络示例->以太网示例-> TCP 回显

2.导入的工程激活后、使用了编译工程并收到90个错误:

43错误=#20标识符"句柄未定义

43错误=#20标识符"uint"未定义

#38缺少此指令的#endif

66期待一个“;”

您能解释一下我可能做了哪些错误来阻止编译吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们在 CCS 上有什么版本? 您在哪里为 TivaC 安装了 TI-RTOS?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 版本6.2.0.00050
    用于 TivaC-v:2.16.00.08的 TI-RTOS 是使用 Code Composer 内的 Resource Explorer 安装的。 它没有提供任何有关文件定位位置的选项。 我假设以下是基于目录名称 C 的位置:\ti\tirex-content\tirtos_tivac_2_16_00_08。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪。 没关系。 您能否重建工程并附加整个编译输出(在.txt 文件中)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、它似乎是其中一个 RTOS 文件必须被意外修改。 重新安装 RTOS 文件后、该示例会编译而不会出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 很高兴它得到了解决!