This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:为什么我在电路板上运行 IPC 中断示例项目的结果错误?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601178/tms320c6678-why-i-run-ipc-interrupt-example-project-on-my-board-has-wrong-result

器件型号:TMS320C6678

我修改了 IPC 中断示例项目上的一些代码、首先 Core0向 Core1发送 IPC 中断、然后 Core1发送到 Core2、从而最终 Core7向 Core0发送中断。

在这种情况下、每个内核都应调用 ISR、但在本项目中、某些内核会调用多个 ISR。 问题出在哪里?

中断功能和主功能如下:

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#include 
#include 
#include 
#include "ipc_interrupt.h"

void main (void){
uint32_ti;
uint32_tcnt = 0;
uint32_tCoreID = CSL_chipReadReg (CSL_chip_DNUM);

TSCL=0;
intcInit();
registerInterrupt ();

for (i=0; i<1000;i++)
{
cnt += 1;
}

if (CoreID =0)
{
IssueInterruptToNextCore ();
}

while (1)
{
cnt += 1;
}

#ifndef IPC_INTERRUPT_H_
#define IPC_INTERRUPT_H_

#define MAX_CORE_NUM (8)
#define MAX_SYSTEM_VECTOR (8)
#define MAX_CORE_VECTOR (12)

/******** 用户定义**** /
#define RENUM 8
#define IPCIPCGR0(0x02620240u)
#define IPCGR1(0x02620244u)
#defineIPCGR2(0x02620248u)
#define IPCGR3(0x0262024Cu)
#define IPCGR4(0x02620250u)
#define IPCGR5(0x02620244u)#define
IPCAR202620244








(0x026202620262024u)#define (0x02620262026202620242)#define ARIPCAR-026202620242)#define (0x02620262026202620242)#define (0x026202620262026202620242)#define ARARIPCARIPCAR-02620242 (0x026202620262026202620246 #define)#define (026202620262026202620242


)#define (026202620262026202620262026202620242)#define (0262026 intc_EventID_IPC_LOCAL (91)

typedef 结构
{
uint32_t core; // CoreID
uint32_t 事件; // intc 事件
CSL_IntcVectId vect;//核心中断矢量
CSL_IntcEventHandler ISR;
}断流 Cfg;

int32_t intcInit();
int32_t registerInterrupt();
void NextIssueInterruptToCore();
void IPC_ISR ();

#endif /* IPC_INTERRUPT_H_*/ 
#include 
#include 
#include 
#include 

#include 
#include 
#include 

#include "IPC_INTERRUPT.h"

CSL_IntcGlobalEnableState;
CSL_IntcContext;
CSL_IntcEventHandlerRecord [CSL_INTC_EventID_CNT];
CSL_IntcEventHandlerRecord EventRecord;
UINT32_t coreVector[MAX_CORE_NUM];
CSL_IntcObj intcObj[16];
CSL_IntcHandle hintc[16];
volatile UINT32 interruptNumber=0;

/* IPCGR Info */
Int32_t iGRInfo[CORNUM]={
IPCGR0、
IPCGR1、
IPCGR2、
IPCGR3
、IPCGR4、IPCGR4
IPCGR5、
IPCGR6、
IPCGR7
};
//* IPCAR 信息*/
int32_t iIPCARInfo[CORUM]={
IPCAR0、
IPCAR1、
IPCAR2、
IPCAR3、
IPCAR4、
IPCAR5、
IPCAR6、
IPCAR7
};

interruptCfg intInfo[MAX_SYSTEM_VECTOR ]=
{
//*核心事件矢量*/
{0、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{1、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{2、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{3、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{4、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{5、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{6、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
{7、 91、 CSL_INTC_VECTID_4、&IPC_ISR}、
};


int32_t intcInit()
{
/* INTC 模块初始化*/
context.eventhandlerRecord =记录;
context.numEvtEntry = CSL_INTC_EventID_CNT;
if (CSL_intcInit (&context)!= CSL_Sok)
返回-1;

/*启用 NMI */
if (CSL_intcGlobalNmiEnable ()!= CSL_SOK)
返回-1;

/*启用全局中断*/
if (CSL_intcGlobalEnable (&state)!= CSL_SOK)
返回-1;

/* INTC 已成功初始化。 *
返回0;
}

int32_t registerInterrupt ()
{
uint32_t i;
uint32_t event;
uint32_t vector;
uint32_t core;
uint32_t CoreID = CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM);
CSL_IntcEventInfo ISR;

for (i=0;i=i+[intcoreID]







=
i

);[intcortore+= 0+= eintcortoreID](i+<intcortore+= vector.i+);t = intcortoreID=v0+= int+[intcortore+= intcortore+);
ISR = intInfo[i].ISR;

if (MAX_CORE_VECTOR <= coreVector[CORE])
{
printf ("内核%d 矢量编号超过\n");
}

hintc[矢量]= CSL_intcOpen (&intcObj[矢量],事件,(CSL_IntcParam*)&vector,NULL);
if (hintc[矢量]== NULL)
{
printf ("错误:gem - intc 打开失败\n");
返回-1;
}

/*注册在事件发生时调用的回调处理程序。 *
EventRecord.handler = ISR;
EventRecord.arg = 0;
if (CSL_intcPlugEventHandler (hintc[vector]、&EventRecord)!= CSL_Sok)
{
printf ("错误:gem-intc 插头事件处理程序失败\n");
返回-1;
}

/*清除事件。 *
if (CSL_intcHwControl (hintc[矢量]、CSL_INTC_CMD_EVTCLEAR、NULL)!= CSL_SOK)
{
printf ("错误:gem-intc CSL_intc_cmd_evtclear 命令失败\n");
返回-1;
}

/*启用事件。 *
if (CSL_intcHwControl (hintc[矢量]、CSL_INTC_CMD_EVTENABLE、NULL)!= CSL_SOK)
{
printf ("错误:gome-intc CSL_intc_cmd_EVTENABLE 命令失败\n");
返回-1;
}
coreVector[core]++;
}
}

返回0;
}
//引导和配置 DSP 系统模块定义
#define CHIP_LEVEL_REG 0x02620000
//引导 cfg 寄存
器#define KICK0*(unsigned int*)(CHIP_LEVEL_REG + 0x0038)
#define KICK1*(unsigned int*)(CHIP_LEVEL_LEVEL_LEVEL_INTRU32




)#define KICKINTRU32

(define 0xEINTRU32)#define NEUTRUTRUTRU32 INT0 (#define NEUTRUTRU32) INTRUTRUTRU32 INTRUTRUTRUTRUTRUTRUTRUTRU32 INT0 IN32_INTRUTRUTRUTRUTRUTRU32 (



CoreNum = CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM);

iNextCore =(CoreNum + 1)%8;//

printf ("将中断从内核%x 设置为内核%d、cycle =%d\n"、CoreNum、iNextCore、TSCL);

interruptInfo +=16;

//解锁配置
KICK0 = KICK0_UNLOCK;
KICK1 = KICK1_UNLOCK;

*(volatile UINT32_t *) iNITGRInfo[iNextCore]= interruptInfo;

*(volatile UINT32_t *) iPCGRInfo[iTUNLOCK = 1;
// IPCK0


= IDR0



;

void IPCK_UNLOCK = ICP0;ICP0 = IPCK0;ICP1
uint32_t CoreNum;
uint32_t iPrevCore;
CoreNum = CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM);;

iPrevCore =(CoreNum - 1)%8;

READ_ipcgr =*(volatile UINT32 *) iIPCGRInfo[CoreNum];

*(volatile uint32_t *) iIPCARInfo[CoreNum]= read_ipcgr;//清除相关源信息

printf ("从内核%d 接收包含信息0x%x 的中断、cycle =%d\n"、iPrevCore、READ_ipcgr、TSCL);

interruptNumber++;

if (CoreNum!=0)//
{
IssueInterruptToNextCore();
}
其他
{
printf ("IPC 测试通过!\n");
}
}

结果为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您参考了哪个 IPC 中断项目基线?

    此致、
    Garrett