This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:CPSW TCP/IP 套接字示例

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602132/rtos-am4377-cpsw-tcp-ip-socket-example

器件型号:AM4377
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们正在使用 AM4377处理器开发定制板。 它有两个以太网接口-一个由 PRUICSS1控制、另一个由 CPSW 控制。 我们已通过 PRUICSS1端口激活通信-以 C:\ti\SysBIOS_ind_sdk_2.1.1.2\sdk\examples\ethernet_Mac 为例。

是否有类似的代码部分显示如何在 AM437x 上使用 CPSW 以太网与 NDK?

NDK 是否会在 CPSW 和 PRUICSS1端口上提供经皮通信?