请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
尊敬的:
我有一个 BeagleBone 板、其 UART 之一用于 RS485通信。
我将使用 Yocto 发布的以下 Linux 并将其配置为使用 OMAP_serial 驱动程序。
Linux BeagleBone 4.1.6-Yocto 标准#8优先于 Wed Jan 11 14:34:20 AEDT 2017 armv7l GNU/Linux
当我向该 UART 发送文件时、我可以在另一端找到一些相邻的字节已交换。 这种情况发生在随机位置、仅 适用于波特率>=9600。
您是否见过此问题、原因可能是什么?
感谢你的帮助。
此致、
肖恩