This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:断电序列

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592294/am5728-power-down-sequence

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPS659037

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 AM5728 采用 PMIC (TPS6590377ZWST)的断电序列的问题。

他们在 AM5728数据表(SPRS953B)的图5-2中找到了关断序列的说明。

从这个数据表中、SMPS3、LDOLN 和 LDO2在不同的时序上看起来被禁用(顺序)。

 - SMPS3:VDDS_DDR2、VDDS_DDR1、DDR1_vref0、DDR2_vref0

 - LDOLN:VDDA_AABE_PER、VDDA_DDR、VDDA_DEBUG、VDDA_DSP_eve、VDDA_GMAC_CORE、VDDA_GPU、VDDA_IVA、VDDA_VIDEO、VDDA_MPU、 VDDA_osc

 - LDO2:vdds18V、vdds_mlbp、vdds18v_DDR1、vdds18v_DDR2、VDDA_RTC

 

他们还可以从 《TPS659037用户指南》(文献编号:SLIU011D)的图9中找到关断序列的说明。

在用户指南中、SMPS3、LDOLN 和 LDO2在相同的时间看起来处于停用状态。

 

问题:

  是否可以在 TPS659037用户指南(SLIU011D)的图9等相同的时间停用 SMPS3、LDOLN 和 LDO2?

 

如果不正常、请告诉我们每个信号之间的时序规格(xx[us])。

  - 从 SMPS3停用到 LDOLN 需要多大的延迟([us])?

  - 从 LDOLN 停用到 LDO2需要多少延迟([us])?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS659037是一款经过验证可与 AM571x 和 AM572x 器件搭配使用的 PMIC。 除了遵循 AM572x 数据表第8.1节中的必要连接指南外、您的客户无需采取任何措施。