This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3100:CC3100与 Linux 2.6.38搭配使用

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566986/linux-cc3100-cc3100-use-with-linux-2-6-38

器件型号:CC3100

工具/软件:Linux

您好!

我们能否提供 Linux 驱动程序以使用 CC3100器件并让操作系统查看标准 WLAN? 我的客户尤其使用 Linux 2.6.38。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    请查看以下主题:
    e2e.ti.com/.../536499
    Hari Nagalla 的答复:
    " CC3100没有官方的 Linux 主机驱动程序支持。 "

    此致、
    Yordan