This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:搜索功能强大的双摄像头开发平台

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602764/66ak2h12-in-search-for-powerful-dual-camera-development-platform

器件型号:66AK2H12

我们开发了基于 PC 的实时双摄像头眼图位置跟踪算法、希望通过某种硬件加速将该算法移植到 SoC。 它需要是一个功能强大的平台、具有大量的处理开销以进行概念验证。 我的兴趣是由66AK2H12 (4个 ARM A15和8个 C66x DSP)引发的、但该平台似乎缺少双摄像头接口、对吧? xCAM 平台(基于 TDA2x)确实具有双摄像头、但功能较弱。 还有其他选项吗?  最好是使用 I2C 通信将眼图坐标输出到渲染 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    [引用]我的兴趣是由66AK2H12 (4x ARM A15和8x C66x DSP)引发的、但该平台似乎缺少双摄像头接口、我对吗?[/quot]

    你是对的。

    是的、TDA2x 器件是一个不错的选择。 您还可以探索 DRA74x 器件和 AM572x 器件:

    www.ti.com/.../AM5728
    www.ti.com/.../DRA746

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、n`t 66AK2H12本身没有摄像头接口、您可以使用基于 PCIe 或 USB 的摄像头模块或基于网络的摄像头采集将数据引入这些 SOC 中。 AM571x/TDA2ex 器件集成了双摄像头 CSI2接口、AM572x/TDA2x 具有 VPE 摄像头接口。 另一个唯一的选择是 TDA3x 器件、该器件具有具有具有双核 DSP 和双核 M4架构的视觉硬件加速器(EVE)。

    对于 TDAxx 器件、请在 Auotmotive 处理器论坛上发帖:
    e2e.ti.com/.../

    此致、
    Rahul