This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:Pinmux 工具文件不再与处理器 SDK 电路板库兼容

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565724/am5716-pinmux-tool-files-no-longer-compatible-with-processor-sdk-board-library

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件: AM5718

您好-

我正在为 AM5716电路板开发定制电路板库。  昨天、我使用了新的引脚多路复用工具为 SR2.0器件生成了更新的引脚多路复用文件。  现在、我在尝试构建电路板库时遇到构建错误。  请注意、我的电路板库是使用之前的引脚多路复用工具版本文件构建的。

问题是 boardPadDelay.h 中的枚举在最新工具版本中发生了更改。  现在 pinmux.c 文件中有未定义的符号(例如 idkAM571x_pinmux.c)。  从枚举中删除的导致基于 AM571x 的电路板出现问题的特定常量为:

  • MMC2_DEFAULT_HS_PLB
  • MMC2_DEFAULT_STD_PLB
  • MMC2_DDR_ILBV

为了使电路板库与最新的引脚多路复用工具文件兼容、我需要做些什么?

谢谢、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、

    处理器 SDK 尚未与最新引脚多路复用器工具版本的输出进行集成和测试。  它们的发布计划是异步的。  我们建议您继续使用先前的 pinmux 文件输出、直到发布支持最新 PMT 文件的新 Processor SDK。  以前提供的 PMT 值足以用于产品开发活动。  但是、它们不足以将器件投入生产。  生产级产品必须仅随 AM571x 尚未发布的量产数据手册中包含的时序值一起提供。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我们收到了 AM5718_SR2.0器件、并将其安装在电路板上。 直到最新的引脚多路复用工具版本才支持这些器件。 那么、我应该将 SR1.0工具输出与 SR2.0器件一起使用、还是应该使用 SR2.0工具输出并注释掉"损坏的"SDK 代码? 我不能只使用旧的 pinmux 版本文件、因为它们不支持当前的器件版本。

    谢谢、
    不需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    可以继续运行具有 SR1.0时序值的 SR2.0器件以进行内部产品开发。  在标称电压和温度条件下、在实验室环境中运行时不应出现任何问题。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 能否确认下一个 PDK 版本将与当前版本的 pinmux 工具兼容?

    目前、在不修改 pinmux.c 文件的情况下、无法构建定制电路板库。  自从工具更新后、我们甚至无法访问能够正常工作的 pinmux 文件的"旧"版本。  我们当前正在运行"新" pinmux 文件、pinmux.c 中注释了可疑代码、但很显然、我们不希望以这种方式处理。

    谢谢、

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、

    是的、新 SDK 将与新的 PMT 输出文件集成。

    Tom