请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2L06 工具/软件:Linux
您好、专家、
当使用122.88MHz 的 K2L EVM 时、客户使用100MHz 作为 SYSCLK。 我们已将 dts 中的 refsysclk 节点修改为100MHz。 内核启动后、NetCP 不起作用、然后我检查了 NETCPPLLCTL0 (0262 0358)、发现 PLLM 为15、PLLD 为0。 对于100MHz 输入、PLLM 应为20。 但我在 DTS 文件中找不到 PLL 设置节点。
请告诉我如何在当前 Linux 版本中为 K2L 设置 PLL? 谢谢你。
此致、
艾伦