This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:与 WiLink8兼容

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602628/am1808-compatibility-with-wilink8

器件型号:AM1808
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

AM1808是否与 WiLink 8系列器件兼容? 如果是、是否有任何 WLAN 性能测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我已将此内容转发给 am18xx 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    我知道的此器件的唯一 WiLink 工作是在2012年创建的 OMAPL138/AM1808无线演示。
    processors.wiki.ti.com/.../OMAPL138_Wireless_Connectivity_Demo

    页面底部的吞吐量数字是使用 Linux 内核2.x 内核捕获的、该内核非常旧。

    此致、
    Rahul