This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:检测 USB VBUS 线路上的电压失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602032/omapl138b-ep-failure-of-detection-of-voltage-on-vbus-line-of-usb

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我在使用 TI 的 Starterware 作为参考、在 omapl138上实施 USB CDC。 但 PC 甚至不会将该器件识别为未知器件。 我观察到 USB 电缆连接时 USB0VBUSSENSE 位不置位。 VBUS 线路上有一个有效的5V 电压(同一根电缆与其他器件配合工作良好)。 此问题的原因可能是什么?

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    您能否测量 VBUS 并检查它是否大于4.75V。 另请参阅以下主题、其中讨论了类似问题。

    e2e.ti.com/.../389768

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    VBUS 线是否连接到 OMAPL138的引脚 USBx_VBUS 引脚? PHY 需要检测电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil、

    我测量了 VBUS 上的电压、电压为5V。 我将检查该线程。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dwarakesh、

    是的、VBUS 线连接到 USBx_VBUS 引脚。

    此致、
    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    您能否检查此引脚 USBx_VBUS 是否还具有 Senshil 建议的有效电压(如果可能)? 还要检查 DEVCTL 寄存器的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    USBx_VBUS 未从 USB 的 VBUS 获取电压。 我的硬件出错了。 USB0VBUSSENSE 位现已置位。

    谢谢 Dwarakesh 和 Senthil

    此致、
    Arun