This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:McASP EDMA 和 SDMA 的使用

Guru**** 2583405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600793/am5716-mcasp-edma-and-sdma-usage

器件型号:AM5716

您好!

对于我们的一个应用、我们计划使用 AM5716上提供的所有8个可用的 MCASP。 我们计划对所有 MCASP 使用 EDMA。 但是、在器件树中、我们可以看到 McASP1和 MCASP3使用 EDMA、MCASP5和 MCASP8使用 SDMA。  

有人能告诉我我们是否可以将 EDMA 用于所有 MCASP 吗?

是否有任何 MCASP 仅限于使用 EDMA 或仅使用 SDMA?  

如果我们使用其中任何一种方法、我们的用法将会更简单。 我在 TRM 中找不到此信息。

谢谢。

此致、

Durgesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望它是您想要的 PSDK 版本。

    它是处理器 SDK Linux 2.00.00版

    此致、
    Durgesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    请告诉我上述查询是否有任何更新?

    谢谢、此致、
    Durgesh