This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-AM335X:Linux 中的闪屏

Guru**** 2548290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601085/starterware-processor-sdk-am335x-splash-screen-in-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Starterware

您好!

   我将 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04用于 AM335x 入门套件。   在操作系统 引导时、我没有看到闪屏(TI 映像和进度条)。

请向我推荐我在 SDK 中需要做的更改。

 

谢谢你

Khagesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 Sitara 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khagesh、

    您能否在最新的 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04上查看此内容?

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    我已经使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04 SDK 进行了检查、它在内核启动时也不提供 ti-plash 屏幕。
    当我尝试在 Qt 创建器中设置交叉编译器路径时、会向其提供未知的 qt 版本补偿。 但相同的步骤也起作用
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-03.00.04 SDK。
    在 ti-processor-sdk... QtSerialPort 库不包括在内、如果可能、请发送一些步骤来说明如何添加该静态库。

    谢谢、
    Khagesh