This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:ProcSDK 版本03.02.00的下载链接(不是最新版本)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602832/66ak2g02-download-link-for-procsdk-release-03-02-00-not-latest-one

器件型号:66AK2G02

您好!  

一个简单的问题; ProcSDK 版本03.02.00的下载链接在哪里?  我只是想使用这个较旧的版本、但我找不到下载链接。  

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    在最新 SDK 的下载链接上:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    在表格的末尾、您应该会看到:
    上一 SDK 链接
    适用于 K2G 的 Processor SDK Linux v03.02.00.05下载链接至适用于 K2G 的 Processor SDK Linux 03.02.00.05下载页面

    如果您单击03.02.00.05链接、您应该会再次拥有以前的 SDK 链接、因此您可以导航到旧版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、感谢您的帮助。 我明白了。

    此致、
    Naoki