This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5535:bin 文件的输出错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602778/compiler-tms320c5535-wrong-output-from-bin-file

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我在 ezdsp5535电路板上使用 HWAFT 实现了2048点 FFT。 之后、我在2048个 FFT 单元中搜索了最大值、然后将该最大值(max)与一些固定值(fix)进行了比较。 max 和 fix 均声明为浮点。

 

如果(max>fix) 2指示灯闪烁

否则 3个 LED 将闪烁。

 

修正= 0.75

最大值= 0.9985

在 ccs4中、它工作正常、并且2个 LED 闪烁。 但是、当我创建.bin 文件并通过 SD 卡在 eZdsp 电路板上运行时、它将进入其他环路、3个 LED 闪烁 表示结果错误。

请帮帮我

如需了解更多详情、请告诉我。

 

提前感谢

 

----梅加

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan