This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:无法获取返回多处理器中当前活动内核的电阻器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602725/tda2evm5777-not-able-to-get-resister-that-returns-currently-active-core-in-multiprocessor

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

在多核处理器中、它们是一个寄存器、提供当前活动内核、即内核 ID。

对于该处理器、请访问 TDA2Ex_SR2.0_SR1.0_NDA_TRM_vU.pdf

TDA2Ex
用于高级驾驶员辅助的 SoC
系统(ADAS)

但我无法在本文档中获取该注册。请帮助获取该注册。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您正在寻找的寄存器是多处理器关联性寄存器(MPIDR)、ARM Cortex-A15 MPCore 处理器 TRM 中对此进行了说明(这就是为什么 TDA2Ex TRM 中没有描述该寄存器的原因)。
    我认为 MPIDR [1:0] CPU ID 位域提供了当前有效 A15内核的相关信息。

    ARM 网站上提供了 ARM Cortex-A15 MPCore 处理器 TRM。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    瓦西勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vasil、

    感谢您的支持。 我需要用于 IPU 处理器的寄存器。 很抱歉、您忘记了正确提及。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vasil、

    对于 IPU、我们使用 cortex M4处理器。 根据您的建议、我查看 Cortex M-4 TRM 并找到 CPUID 基本寄存器。 但是、他们仍然感到困惑、修订版号是指核心编号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshalkumar Shinde、

    否、CPUID 基本寄存器不是正确的。 这个寄存器指定一些 Cortex-M4修订/执行细节、但是不指定内核 ID。

    还有另一个寄存器-外设 ID0 (PID0)-显示 Cortex-M4 CPU 的内核 ID。 PID0寄存器位于 IPU 地址空间中的地址0xE00F FFE0。

    有关详细信息、请参阅以下 e2e 文章: https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/585230/2149528

    此致、
    瓦西勒