This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:嵌入式 Linux 入门板的建议

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602533/linux-recommendations-for-starter-board-for-embedded-linux

工具/软件:Linux

您好!

我正在寻找学习嵌入式 Linux 的入门板的建议、最好不到100美元。 我了解 Raspberry PI 和 Beagle 以及类似产品、但我不确定他们会为我提供学习嵌入式 Linux 所需的体验...

提前感谢!

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持推荐的 AM335x 入门套件或 BeagleBone。
    使用其中一种方法是否有优势?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    以下是两者的链接:

    www.ti.com/.../beaglebk

    www.ti.com/.../tmdssk3358

    两者都适合嵌入式 Linux 学习、但只有 BeagleBone Black 符合您的价格要求。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pavel Botev。

    我订购了 TI 入门套件、因为它具有板载无线功能。

    不需要