This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:SPI 主器件在低温(~-35C)下无法启动

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602623/tda3-spi-master-not-starting-at-cold-temperature--35c

器件型号:TDA3

您好!

客户已观察到与 TDA3、SPI 接口和低温条件(~-35C)相关的故障。

在客户电路板上、TDA3x SPI 配置为主器件。

  • 在室温测试中、客户观察到有效的时钟信号以及有效的 SPI 信号。  目标板按预期运行。
  • 在低温(~-35C)下、客户未观察到有效的时钟信号或预期的 SPI 流量。  目标板不工作。

在这种错误情况下、应检查哪些寄存器配置?

哪些调试日志可能捕获故障事件?

温度与 SPI 之间有什么关系(如果有)?

被测器件是一款原型 TDA3x 器件、此器件已经过全温度测试。

客户未观察到多个目标板上的故障;客户在单个目标板上观察到故障。

我应该向客户请求哪些其他有意义的信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果仅影响单个电路板、则可能是焊料/导轨/过孔破裂。 他们能否将时钟空闲状态配置为高电平、然后在-35deg 或问题发生后测量时钟信号? 如果连接良好、它们应该读取高电平。

    此致、
    STAN