This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:能否使用 TMDX5535EZDSP 上的 TI 嵌入式语音识别器检测多个短语?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601769/tmdx5535ezdsp-can-i-detect-multiple-phrases-using-ti-embedded-speech-recogniser-on-tmdx5535ezdsp

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

我想检测多个短语(最多10个)、每个短语最多包含4个字。

我想知道使用 TMDX5535EZDSP 板上的 TI 嵌入式语音识别器是否可能实现这一点。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、
    当前的 TIesr 代码使用2个短语进行了测试。 它在技术上是可行的。
    您可以尝试修改 build_files.sh、使其与此类似

    "START( WakeGram )。
    WakeGram -->[_fill]短语[_fill]。
    短语-->(T I 语音触发器)|(hello world)|_fill。"

    添加更多短语并重建库以进行测试。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我想知道在同一句话中、它是否能够检测到这两个短语。 对于"语音"和"您好"这两个短语、它能否在同一句中检测到这两个词?

    此致、